Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
您好!
SN65DP159 (I2C 模式)在使用 HDMI1.4b 进行屏幕显示时没有图片输出、但我们可以使用 ID 地址读取 I2C 寄存器。
我们还尝试切换到引脚搭接模式以验证 I2C 配置的正确性、但没有输出。
一个奇怪的地方是、我们测量的 I2C_EN 电平为2.3V (已通过64.9k 电阻上拉至3.3V)。
我们需要您的帮助来解决该问题。
期待快速回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
您好!
SN65DP159 (I2C 模式)在使用 HDMI1.4b 进行屏幕显示时没有图片输出、但我们可以使用 ID 地址读取 I2C 寄存器。
我们还尝试切换到引脚搭接模式以验证 I2C 配置的正确性、但没有输出。
一个奇怪的地方是、我们测量的 I2C_EN 电平为2.3V (已通过64.9k 电阻上拉至3.3V)。
我们需要您的帮助来解决该问题。
期待快速回复。
我们使用 FPGA 控制 OE 引脚的时序、以满足加电序列要求。
DP159第0页和第1页的寄存器导出添加到附件中。
我们无法使用示波器测量 DP159的输入和输出时钟。
您好!
我尝试将 ASCII 转换为十六进制。 寄存器0x00至0x07正常、但寄存器0x08是只读的、十六进制值0x01h 与提供的 ASCII 代码不匹配。
第1页中有一个寄存器可用于估算输入时钟频率、但 ASCII 代码''。 与 HDMI1.4的预期300MHz 输入时钟频率不匹配。 那么、是否可以将寄存器以十六进制转储?
J7是标准 HDMI 连接器还是定制连接器? 在引脚搭接模式下、如果 FPGA 支持时钟扩展、我希望 DP159在 HDMI1.4上工作。 是否可以将 DP159置于 DDC 嗅探模式?
是否可以有一个示波器来测量输入时钟和输出时钟频率?
谢谢
David