您好!
SN65DP159 (I2C 模式)在使用 HDMI1.4b 进行屏幕显示时没有图片输出、但我们可以使用 ID 地址读取 I2C 寄存器。
我们还尝试切换到引脚搭接模式以验证 I2C 配置的正确性、但没有输出。
一个奇怪的地方是、我们测量的 I2C_EN 电平为2.3V (已通过64.9k 电阻上拉至3.3V)。
我们需要您的帮助来解决该问题。
期待快速回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SN65DP159 (I2C 模式)在使用 HDMI1.4b 进行屏幕显示时没有图片输出、但我们可以使用 ID 地址读取 I2C 寄存器。
我们还尝试切换到引脚搭接模式以验证 I2C 配置的正确性、但没有输出。
一个奇怪的地方是、我们测量的 I2C_EN 电平为2.3V (已通过64.9k 电阻上拉至3.3V)。
我们需要您的帮助来解决该问题。
期待快速回复。
我们使用 FPGA 控制 OE 引脚的时序、以满足加电序列要求。
DP159第0页和第1页的寄存器导出添加到附件中。
我们无法使用示波器测量 DP159的输入和输出时钟。
您好!
我尝试将 ASCII 转换为十六进制。 寄存器0x00至0x07正常、但寄存器0x08是只读的、十六进制值0x01h 与提供的 ASCII 代码不匹配。
第1页中有一个寄存器可用于估算输入时钟频率、但 ASCII 代码''。 与 HDMI1.4的预期300MHz 输入时钟频率不匹配。 那么、是否可以将寄存器以十六进制转储?
J7是标准 HDMI 连接器还是定制连接器? 在引脚搭接模式下、如果 FPGA 支持时钟扩展、我希望 DP159在 HDMI1.4上工作。 是否可以将 DP159置于 DDC 嗅探模式?
是否可以有一个示波器来测量输入时钟和输出时钟频率?
谢谢
David