This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:当 VBUS (=TPS25810输出)电流上升时 CC 线路中的电压

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929829/tps25810-voltage-in-cc-line-when-vbus-tps25810-output-current-rises

器件型号:TPS25810

你(们)好。

请看 下面的小问题并回答我的问题。

Q1:为什么当 VBUS 线(=TPS25810输出)电流上升时、CC 线中的电压上升?

问题2:TPS25810在工作时是否会导致 USB Type-C 连接出现任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、下周早些时候再次与您讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您与我共享的波形、我认为 CC 的上升是由 VIN 上的电压上升引起的。 TPS25810根据 IN2上的电压上拉 CC 引脚。 您可以看到、施加负载后、VIN 上的电压会轻微升高。  这不是您的系统的问题、也是由于 VIN 电压增加、TPS25810的预期行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我不同意。

    请查看下面的图片。

    这是我为 VIN 使用另一个电源时的波形。

    您可以看到 、即使   VIN 电压降低、CC 电压也会增加。

    那么、您能否再次调查原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享更新后的测量结果。 我不知道为什么 CC 引脚上的电压增加很小、但这不是问题。 只要 CC 引脚上的电压保持在3A 合同的 Type-C 规范中列出的范围内、那么小电压变化就不会影响系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    顺便说一下、  您 是否也能够再现上述症状?

    我担心这个问题可能是我们的电路所特有的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有尝试重复这一点,因为我认为这不是一个问题。 只要施加到 CC 引脚的电压在上述范围内、系统就会按预期运行。

    但是、如果您希望我查看您的原理图以确保正确、我很高兴这样做。 您可以将其发布在主题帖中的此处、也可以向我发送私人消息