您好!
正如标题所述、我们正在对无响应的 IC 进行故障排除。 上电时、该器件从3.3V 电源消耗约5mA 电流、从1.1V 电源消耗约38mA 电流。 然而、当连接一条 USB 电缆时、此器件不被识别、它从3.3V 电源汲取150mA 的电流、从1.1V 电源汲取54mA 的电流。
有关电路的一些基本信息:
TUSB4020由两个稳压器供电。 1.1V LDO 由3.3V LDO 供电。 我想知道这是否违反了加电序列要求。 我们在 GRSTz 上使用的是.1uF 电容器。
- SMBUSz 保持悬空。
- SMBA1连接到 GND
- PWRCTL_POL 悬空
- SMBA2连接到 GND
- SCL 和 SDA 悬空
- PWCTRL1和 PWCTRL2悬空
最初、SMBUSz 连接到 GND、SMBA1和 SMBA2悬空、SCL 和 SDA 连接到 SMBus。 IC 未能响应后、它们被修改为模拟评估板。 我们发现的另一个问题是、由于封装不正确、我们无意中将 XI 连接到 GND、但在相同的电路板上已修复、晶体现在正在振荡。
我的问题是、是否有任何这种情况会导致 IC 死亡? 到目前为止、我们甚至在尝试手动控制加电序列后也无法连接到计算机。 感谢您的任何帮助。