This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:集线器无响应、消耗大量电流。

Guru**** 2538910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932816/tusb4020bi-q1-hub-unresponsive-drawing-lots-of-current

器件型号:TUSB4020BI-Q1

您好!

正如标题所述、我们正在对无响应的 IC 进行故障排除。 上电时、该器件从3.3V 电源消耗约5mA 电流、从1.1V 电源消耗约38mA 电流。 然而、当连接一条 USB 电缆时、此器件不被识别、它从3.3V 电源汲取150mA 的电流、从1.1V 电源汲取54mA 的电流。

有关电路的一些基本信息:

TUSB4020由两个稳压器供电。 1.1V LDO 由3.3V LDO 供电。 我想知道这是否违反了加电序列要求。 我们在 GRSTz 上使用的是.1uF 电容器。

  • SMBUSz 保持悬空。
  • SMBA1连接到 GND
  • PWRCTL_POL 悬空
  • SMBA2连接到 GND
  • SCL 和 SDA 悬空
  • PWCTRL1和 PWCTRL2悬空

最初、SMBUSz 连接到 GND、SMBA1和 SMBA2悬空、SCL 和 SDA 连接到 SMBus。 IC 未能响应后、它们被修改为模拟评估板。 我们发现的另一个问题是、由于封装不正确、我们无意中将 XI 连接到 GND、但在相同的电路板上已修复、晶体现在正在振荡。

我的问题是、是否有任何这种情况会导致 IC 死亡? 到目前为止、我们甚至在尝试手动控制加电序列后也无法连接到计算机。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristofer、您好!

    1.1V LDO 可由具有无源复位电路的3.3V LDO 供电 、只要它们接近一起斜升即可。  GRSTz 上的电容器的最小值应为1uF。  您能否确认散热焊盘连接良好?  USB_VBUS 为~ 500mV、USB_R1为非零?  此外、如果您可以在上游端口的 DP/DM 上捕获任何有用的信令、

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎已经对该电路板进行了大量返工。 仔细检查散热焊盘与接地之间是否牢固连接将非常有用。 由于这是器件的主接地(如果未正确连接到器件接地)、因此您可以看到与您描述的相同症状。 从初始上电复位流消耗来看、该器件似乎正常(未损坏)、但何时应仔细检查接地以确保正常。

    是否有适合此设计的原理图?

    使用 SMBus 接口时、是否还确保清除 CFG_ACTIVE 位并使用正确的 SMBus 从地址? 在 I2C 模式下(SMBUSz 悬空)、SMBUZ 引脚上的电压是多少?测试期间是否连接了空白 EEPROM? 连接空白 EEPROM 会导致器件进入编程模式并导致功耗升高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN:

    我们在 GRSTz 上使用1uF 电容器。 RSVD 引脚31和32上的接地电阻读数为~22欧姆。 这是我找到的确认散热焊盘连接正确的最佳方法。 USB_VBUS 约为500mV、USB_R1为非零。

    Malik:
    正如我在前面所说的 JMMN、我相信我们有一个很好的散热焊盘连接。 我必须向管理层核实原理图审阅。 如果可能,它必须是私有的。 我们无法通过 SMBus 进行通信、这可能是由于晶体占用空间不足或我们看到的其他问题。 我们停止使用该接口并从总线断开 IC。 板载 EEPROM 不为空。 加电后、SMBusz 引脚变为高电平大约20us、然后再次变为低电平。

    编辑:查看示波器上的数据线、D-击穿电压高达1.5V、然后显示电压的指数衰减、如放电电容器。 D+的行为类似、但最初上升到3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是相关章节:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我发现、通过在4V 电压下启动5V 电源轨、然后插入 USB 电缆、我能够看到计算机上的集线器。 这意味着电源定序问题。 是否有人对直接原因或解决方案有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristofer、

    不应安装 C89。  +5电源轨是由上游连接供电还是由系统中的其它设备供电?  USB_VBUS 不应连接到电源轨、只应通过分压器网络从上游连接连接连接到 VBUS。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将移除 C89。 +5V 来自 USB 连接器 J13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您继续遇到问题、请发帖。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 C89未解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供电源定序的示波器截图:

    5V、3.3V、1.1V 和 GRSTz?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是电源定序的示波器捕获。 蓝色表示5V 电源轨、橙色表示3.3V、黄色表示1.1V、紫色表示 GRSTz。 第一个是最初为5V 电压轨提供4.3V 电压的结果、这允许我与 PC 进行通信。 第二个图是当我从 USB 电缆插入5V 电压时发生的情况。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是闩锁。  我将向您发送 E2E 论坛朋友请求、您能否离线向我发送完整原理图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、似乎您对它进行了闩锁。 您的评论让我调查了出现这些尖峰的原因。 我使用的 LDO 的瞬态负载响应非常差、这导致3.3V 电源轨出现尖峰并导致闩锁。 新的 LDO 解决了该问题。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,很高兴修复了它!

    此致、

    JMMN