Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9802
主题中讨论的其他器件: TCA9802
大家好、
我的客户 现在正在使用 TCA9617B。 我们希望检查如何 改善 或 消除 这种现象。 我们尝试 增加 上拉 电阻器值、但似乎 没有提高 太多。 你有其他建议吗? 谢谢。
1.2K 上拉 电阻器
2K 上拉 电阻器
4.7K 上拉 电阻器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
这是器件中使用的缓冲器实现的副作用、它在 B 侧使用静态电压偏移、以将其"VOL"设置为高于其"VIL"。 这有助于支持双向通信、因为它允许缓冲器处理它自身驱动的不同"低"信号、而不是该总线段上其他 I2C 器件驱动的"低"信号。 您可以在此应用手册中阅读有关此类缓冲器的更多信息:
http://www.ti.com/lit/pdf/SCPA054
只要"基座"振幅足够低、以至于该段上的所有器件都认为逻辑低电平、此行为通常不应导致问题。 客户是否发现任何数据错误问题?
此致、
最大