This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B 的启动回曲线

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934008/tca9617b-startup-back-curve-of-tca9617b

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TCA9802

大家好、

我的客户 现在正在使用 TCA9617B。 我们希望检查如何 改善 或 消除 这种现象。 我们尝试 增加  上拉 电阻器值、但似乎 没有提高 太多。  你有其他建议吗? 谢谢。

1.2K 上拉 电阻器

2K 上拉 电阻器

4.7K 上拉 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是器件中使用的缓冲器实现的副作用、它在 B 侧使用静态电压偏移、以将其"VOL"设置为高于其"VIL"。  这有助于支持双向通信、因为它允许缓冲器处理它自身驱动的不同"低"信号、而不是该总线段上其他 I2C 器件驱动的"低"信号。  您可以在此应用手册中阅读有关此类缓冲器的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/pdf/SCPA054

    只要"基座"振幅足够低、以至于该段上的所有器件都认为逻辑低电平、此行为通常不应导致问题。  客户是否发现任何数据错误问题?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢 您的回复。 I2C 链路上还有其他器件。 Vil 与  TCA9617B 有何不同、其 VIL 规格可以是0.3V~0.9V、如何 处理 这种情况? 或者我们是否有其他 器件 来解决该 问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于 TCA9617B B 侧 VOL 在设计上较大、因此无法通过外部电路(如上拉电阻)显著降低。  是否可以交换缓冲器的方向、以便 A 侧连接到需要较低 VOL 的器件?  否则、可以使用另一个器件型号。  TCA9802通常用于需要较低电压的应用、因为它使用不需要静态电压偏移的不同缓冲器架构。

    另请注意、我们有一个设计工具、可帮助根据需要在总线上通信的不同 I2C 主/外设器件的规格推荐 I2C 组件。  您可以在此处找到它:

    此致、
    最大