主题中讨论的其他器件: BQ25703A、 TPS65988
您好!
我使用 TPS65988DJ 设计双端口 USB-C 电池组、其中一个端口是双向端口、用于为电池组本身充电。 PP_HV1连接到基于 BQ25703A 芯片的充电器、而 PP_HV2将由具有 I2C 接口的降压/升压器件供电。 我有一些简单的问题;
一些应用手册显示了用于电源路径 的外部 MOSFET 开关、而 TPS65988DJ 的数据表指出内部开关是双向的。 TPS65988DJ 的内部开关能否同时用于拉电流和灌电流、具体取决于我是要为移动电源充电还是为器件供电?
是否需要外部 EEPROM 来保持应用手册 SLVAE18中所示的配置设置、或者它们是否会存储在 TPS65988DJ 芯片中?
3.如何抑制配置? 能否将 EV2300连接 到 TPS65988DJ 的 I2C2以对配置进行编程?
谢谢