This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:TPS65988DJ 功能问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, BQ25703A, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932608/tps65988dj-tps65988dj-functional-question

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件: BQ25703ATPS65988

您好!

我使用 TPS65988DJ 设计双端口 USB-C 电池组、其中一个端口是双向端口、用于为电池组本身充电。 PP_HV1连接到基于 BQ25703A 芯片的充电器、而 PP_HV2将由具有 I2C 接口的降压/升压器件供电。  我有一些简单的问题;

一些应用手册显示了用于电源路径 的外部 MOSFET 开关、而 TPS65988DJ 的数据表指出内部开关是双向的。  TPS65988DJ 的内部开关能否同时用于拉电流和灌电流、具体取决于我是要为移动电源充电还是为器件供电?

是否需要外部 EEPROM 来保持应用手册 SLVAE18中所示的配置设置、或者它们是否会存储在 TPS65988DJ 芯片中?

3.如何抑制配置? 能否将 EV2300连接 到 TPS65988DJ 的 I2C2以对配置进行编程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此应用是移动电源、我建议您使用 TPS65988。 TPS65988和 TPS65988DJ 使用不同的固件版本运行、TPS65988DJ 专为 Thunderbolt 系统而设计。 由于您不是在设计 Thunderbolt 系统、因此应使用 TPS65988

    问题1:是的、如果内部和外部电源路径连接到同一个点、则内部电源路径可以是双向的。  

    问题2:如果要创建定制配置、则必须使用外部 EEPROM、如果要控制电池充电器、则需要使用该配置

    问题3:在填充外部 EEPROM 的情况下、您将刷写使用应用程序定制工具创建的二进制文件、TPS65988将在初始引导期间加载该工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。 他们提供了很多帮助。 我还有两个问题要澄清。

    1. TPS65988是 直接替换 TPS65988DJ 的原理图、还是使用 TPS65988而不 是 TPS65988DJ 时需要进行一些硬件修改(考虑到我的移动电源情况)。 我目前将变量 DCDC 连接到 I2C1和 I2C3。  

    2.至于 EEPROM、当生成二进制文件时、我应该直接对 EEPROM 进行编程、或者是否有办法 使用其中一个 I2C 通道通过 TPS65988本身将二进制文件减小到 EEPROM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65988和 TPS65988DJ 具有引脚对引脚兼容性。 它们具有不同的内部固件映像

    更新 EEPROM 由您决定。 您可以使用外部编程器对其进行外部编程、也可以通过 I2C 推送更新。 下面是一个应用手册、介绍了 I2C 实现方案、如果您想这样做的话

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您提供所需的信息。