This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 辐射发射

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933917/tusb2046b-usb-radiated-emissions

器件型号:TUSB2046B

使用 TUSB2046B 的产品无法通过辐射发射测试、其中两个拇指驱动器通过 USB 延长电缆连接到 USB。  超过限值的峰值为12MHz * 7 = 84MHz。  

数据表 显示了一个具有22pF 分流电容器和27 Ω 串联电阻器的匹配网络。

下面是有关 D 的注意事项:

USB 规范 符合以下要求:

我的问题:

  1. 为什么该规格在串联电阻的源极侧而不是线路侧具有分流电容 C[EDGE]?   
  2. 是否有任何推荐的方法来更改匹配网络以降低 EMI?  是否有影响驱动强度的寄存器设置?   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    分流电容被视为收发器允许的75pF 集总电容的一部分。  电路板走线和串联电阻另一侧的电缆中固有的附加电容。

    无法调整 TUSB2046集线器的驱动强度。  边沿速率电容器只要匹配、就可以按值进行调整。 它们的范围为10pF 至47pF。  电缆的屏蔽接地如何连接到数字接地?  根据设置的不同、我们看到直接 接地连接工作正常或通过在机箱接地和屏蔽接地之间添加电容器和1M 电阻器来实现改进。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="JMMN"]

    电缆的屏蔽接地如何连接到数字接地?   

    [/报价]

    所连接的 USB 连接器直接连接到数字接地。  我正在检查它们插入的电缆是否接地。   

    [引用用户="JMMN"]

    根据设置的不同、我们看到直接 接地连接工作正常或通过在机箱接地和屏蔽接地之间添加电容器和1M 电阻器来实现改进。

    [/报价]

    我的其中一个 USB 连接器具有用于将连接器外壳连接到产品外壳的卡舌。   

    添加电容器意味着什么?  我可以将两个隔离式接地端连接到1M、这样一个隔离式接地端不是悬空的、但电容器会进入到哪里?   

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    因此、有许多不同的解决方案可用于连接两个接地端:   

    1.短接

    2.添加并 联的1M 电阻器和100nF 电容器以隔离和去耦接地-电容值可以更小、也可以使用多个电容值

    3.在接地端之间添加铁氧体磁珠

    所有这些都是有效的解决方案、但我们使用电路板上的电阻器和电容选项、因为如果需要、最容易修改。  以下是一个不同的 USB 集线器、其 RC 电路位于接地端之间:  https://www.ti.com/lit/ug/sllu219/sllu219.pdf

    此致、

    JMMN