Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
使用 TUSB2046B 的产品无法通过辐射发射测试、其中两个拇指驱动器通过 USB 延长电缆连接到 USB。 超过限值的峰值为12MHz * 7 = 84MHz。
数据表 显示了一个具有22pF 分流电容器和27 Ω 串联电阻器的匹配网络。
下面是有关 D 的注意事项:
USB 规范 符合以下要求:
我的问题:
- 为什么该规格在串联电阻的源极侧而不是线路侧具有分流电容 C[EDGE]?
- 是否有任何推荐的方法来更改匹配网络以降低 EMI? 是否有影响驱动强度的寄存器设置?