Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E
AM26LV32E (我们使用的是 AM26LV32EIPWR)旨在用于输入端连接到有源(驱动)线路的应用、即使该线路和输出端(微控制器)连接的电子器件未通电。 100µA、即使在没有功率的情况下、也可在这些输入上承受+/-14V 电压、并且输出仍然保证不超过+/-k Ω。 如果我对数据表的解释有误、请更正我。
但是、这会引起一些问题:
- Ioff 是所有四个输出的总输出电流、还是每个输出的总输出电流?
- 从输入到电源轨的泄漏路径是什么、即我们期望看到从受电线路驱动到(未供电) Vcc 的电流是多少。 (我知道第8.2节中的数字)。
简而言之、我希望避免差分线路在系统的其余部分保持连接但断电时对其反向供电。 我需要多大的电流量才能从 AM26LV32E 获得反向供电?
如果这个问题看起来有点熟悉、这是因为我之前问过它、但在 这里将错误的(但密切相关)部件命名为错误的部件。 Hao L 对这一点作了答复。 但我想问这个问题。 在本例中、有一些直流路径(请参阅第8.2节)-但这是全部吗?
再次感谢!
Andrew