This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:未上电时 VCC 和输出的输入泄漏?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933450/am26lv32e-input-leakage-to-vcc-and-outputs-when-unpowered

器件型号:AM26LV32E

AM26LV32E (我们使用的是 AM26LV32EIPWR)旨在用于输入端连接到有源(驱动)线路的应用、即使该线路和输出端(微控制器)连接的电子器件未通电。 100µA、即使在没有功率的情况下、也可在这些输入上承受+/-14V 电压、并且输出仍然保证不超过+/-k Ω。 如果我对数据表的解释有误、请更正我。

但是、这会引起一些问题:

  • Ioff 是所有四个输出的总输出电流、还是每个输出的总输出电流?
  • 从输入到电源轨的泄漏路径是什么、即我们期望看到从受电线路驱动到(未供电) Vcc 的电流是多少。  (我知道第8.2节中的数字)。

简而言之、我希望避免差分线路在系统的其余部分保持连接但断电时对其反向供电。 我需要多大的电流量才能从 AM26LV32E 获得反向供电?

如果这个问题看起来有点熟悉、这是因为我之前问过它、但在 这里将错误的(但密切相关)部件命名为错误的部件。 对这一点作了答复。 但我想问这个问题。 在本例中、有一些直流路径(请参阅第8.2节)-但这是全部吗?

再次感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    第8.2节中的原理图表示器件的结构。 使用 Vcc 时、输入电阻约为17kOhm (Ri)、 输入电流(II)从 引脚流向接地或从 Vcc 流向引脚。 当 Vcc=0V 时、输入电压被反向偏置二极管阻断。 但是、在引脚上有一条电阻为200kOhm 的直流路径。

    我希望 这对您有意义。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-这非常清楚。 在我看来、输入上的电压可能会(通过200k)泄漏到电源轨中、然后可能会进入到输出端、这就是泄漏路径。 但实际上、它是非常小的电流。