This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:使用 ds90ub954-Q1的图形发生器时 VC0的帧级错误和 CRC 错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931628/ds90ub954-q1-frame-level-error-for-vc0-and-crc-error-with-using-the-pattern-generator-of-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

我已经尝试过 ds90ub954-Q1的图形发生器。 Xilinx FPGA mipi CSI-2 Rx IP 内核用于分析来自 DS90UB954-Q1的 mipi 信号。  我可以从 mipi CSI-2 Rx IP 内核读取视频数据。 但存在错误状态:VC0的帧级错误(在 Fs 和 FE 之间接收到的数据负载包含错误时在 FE 之后置位)、CRC 错误(在计算出的 CRC 代码与接收到的 CRC 代码不同时置位)。  

可以给我一些建议吗?  

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的项目中的应用是什么?  

    有关您的问题、请查看

    1.如果是专利人。 是否正确?

    2.请检查954输出和 FPGA 输入之间的链接是否设计良好?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用是: 我使用 Xilinx FPGA mipi CSI-2 Rx IP 内核从 DS90UB954-Q1接收 mipi 信号。  

    1.如果是专利人。 是否正确?

    如何检查它?

    2.请检查954输出和 FPGA 输入之间的链接是否设计良好?

    如何检查?

    可以清除此错误、并且  mipi CSI-2 Rx IP 内核的输出数据正确。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI 的 ALP 工具来启用954内部模式生成。并检查 CSI2接收器是否能够正常工作?

    这取决于您的 FPGA 内部 CSI2内核。 对于我们的953、它具有 CSI2/DPHY 错误检测寄存器、因此您可以检查它是否在 CSI2接收器内部存在问题。

    基本上、您需要确定这个问题来自传感器和953之间的链路、953和954之间的链路、或954和 CSI2接收器之间的链路。

    请看,

    Steven