This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:总线供电通信评估

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888, TIDA-00527, THVD8000, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931008/sn65hvd888-power-over-bus-communication-evaluation

器件型号:SN65HVD888
主题中讨论的其他器件: TIDA-00527、 THVD8000、 SN65HVD3082E

你(们)好

我们希望使用总线供电解决方案作为 HVAC 系统上线控远程控制器之间的连接。 电流、我们将评估如何使用 SN65HVD888芯片来实现此功能

我们有 PCB 样本来进行一些测试。
此外,我们还有一些参考  ,如 TIDA-00527和一些 E2E 支持论坛参考。

测试条件:(总线未组装120欧姆终端)(使用曼彻斯特码的数据 ) (波特率:115200 bps)

我对 WAVE Ch1 (CN4 - CN5)有一些疑问。  希望得到您的支持。  

①为什么通道1的波形在24V 时不对称,偏移和降低±5V?  我们是否错过了任何设计要求?   

②正信号上存在阶跃到 负信号。 我不知道为什么存在此步骤?   在下图中显示 Q2指示符。

原理图和测试波

 此致

Eththan Lu

2020年8月7日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图和测试波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    首先、我想告诉大家、TI 已经预先发布了总线供电收发器 THVD8000。 其主题与 TIDA-00527类似、但集成了调制 功能、因此实现起来应更轻松。

    返回到您的问题。  我认为总线差分电压不能超过 RS485的 VOD。 您能否先测试 数据通信 、然后添加电力输送 组件? 我也很好奇 您选择 SN65HVD888的原因。  我想它与 它的无极性特性相关。  在此设置中 、极性由每个本地节点上的上拉/下拉电阻产生。

    此致、

    Hao    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    感谢您的快速回复。 选择 IC SN65HVD888是我们使用的另一个项目。 我的意思是,它与室内控制器上的芯片相同。 以保持与室内控制器设计相同的芯片选择。

    我在不使用总线供电的情况下测试数据通信、请遵循您的建议。

    ①It 除了低电平电压是 A B 到 GND 引脚上的一个垃圾高外,看起来不错。 可以确认它是否正常吗?

    ②Back 对于我之前的第一个问题、您能否继续向我提供一些有价值的建议?

    测试条件(1.拔下总线组件的电源 )

    CH1:CN4-CN5  ;   Ch2:CN4-DGND (A-DGND)   ;     Ch3:CN5-DGND (B-DGND)       ;       通道4:D

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    我再次建议您考虑使用 THVD8000进行测试、THVD8000的样片和 EVM 可在 TI.com 上获取。 尽管我不知道设计目标、但我认为 THVD8000在设计过程中应该更轻松地实现系统。

    我认为电压电平的差异( 可能也是幅度的差异?) 是  由于 A/B 线之间的不对称性造成的。 您能否使用功率功能进行测试、但不使用串联电感器(L10和 L7-2)? 调试的提示是 将 A/B 引脚上的总线电压与总线电压(CN4/CN5)进行比较。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    很抱歉,请回复此主题。  

    电流,我 没有条件使用 THVD8000进行此测试。 但现在我想使用此 IC ( SN65HVD888 ) 来实现此功能。 我遇到了前面所述的一些问题。

    我将测试波形汇总到 Excel 文件中。   

    e2e.ti.com/.../RS485-communication-issue_2D00_20200819.xlsx

    我有三个问题要问你。

    ①我认为波是异常 的。 你怎么看?

    ②什么因素会导致这个问题?

    ③ 对于该设计、我不理解为什么这是这样的波形。  我需要解决这个问题。您能 为我提供调试指导吗?

    顺便说一下,我可以收到您的电子邮件吗?  我想与您进行电子邮件沟通。 这可能对我很方便。

    此致

    Eththan Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    感谢您的数据。 是的、波形异常。 由于电感负载、过冲看起来是一样的。 您能否以较小的值降低3.3mH? 电源阻抗是多少? 您能否在 有负载和无负载的情况下捕获24VDC 电源波形? 同样、您能否在有负载和无负载的情况下测试 RS485的电源? 另 一个实验 是使用 SN65HVD3082E 等不同的收发器进行测试?

    THVD8000也 是采用通用 RS485的引脚2引脚。   使用 THVD8000替换 SN65HVD888或 使用 THVD8000 EVM ( 使用 L/C)替换 TIDA 板非常简单。 我的电子邮件是 hliu @ ti.com。

    此致、

    Hao