主题中讨论的其他器件: TIDA-00527、 THVD8000、 SN65HVD3082E
你(们)好
我们希望使用总线供电解决方案作为 HVAC 系统上线控远程控制器之间的连接。 电流、我们将评估如何使用 SN65HVD888芯片来实现此功能
我们有 PCB 样本来进行一些测试。
此外,我们还有一些参考 ,如 TIDA-00527和一些 E2E 支持论坛参考。
测试条件:(总线未组装120欧姆终端)(使用曼彻斯特码的数据 ) (波特率:115200 bps)
我对 WAVE Ch1 (CN4 - CN5)有一些疑问。 希望得到您的支持。
①为什么通道1的波形在24V 时不对称,偏移和降低±5V? 我们是否错过了任何设计要求?
②正信号上存在阶跃到 负信号。 我不知道为什么存在此步骤? 在下图中显示 Q2指示符。
原理图和测试波
此致
Eththan Lu
2020年8月7日