This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:TUSB319+HD3SS3212 SCH 审核

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932026/hd3ss3212-tusb319-hd3ss3212-sch-review

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TPS2549TPS2546

​大家好 、

客户现在使用 我们的 TUSB319+HD3SS3212。 并发现、如果遵循 HD3SS3212 数据表中的电路、则 PCB 布线非常困难。

那么、我是否可以根据客户的 SCH 提出以下问题。  

1、tusb319的 CC 引脚和连接器的 CC 引脚 已互换、在反向插入时、319的引脚5的输出高/低电平也将被交换。

然后、将连接器连接到 HD3SS3212的电缆也已更改。 这会是个问题吗?

2. HD3SS3212内的 P/N 是否只是一个开关? 您将发现客户 正在将连接器的 P 连接到 HD3SS3212的 N。 这种交流是否会影响通信?

此外、还有助于  检查 USB Vbus 开关(具有 BC1.2/Apple 等充电协议 )、TI 是否具有低电平使能? 因此、我可以省略 SN74VC1G06。 TPS2546/TPS2549等芯片、但它们都具有高级使能功能 ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在交换 CC1和 CC2的情况下、319引脚5的高/低输出电平也将如您所指出的那样进行交换。  

    在交换输出高/低电平后、它还将更改 HD3SS3212输入/输出选择。 但极性不会如下表所示进行切换。 此特定应用中的主机是否支持极性交换? 如果确实如此、则极性交换是正常的。

     

    VBUS 开关不是 TI 器件、因此我无法进行回顾。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!