This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TVS 二极管 S 参数端口映射

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, ESD224, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929618/tpd4e05u06-tvs-diode-s-parameter-port-mapping

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件: ESD224TPD1E05U06

您好!
我已收到 TVS 二极管的 S4P 文件、并将其连接到 PCIe +ve 和-ve 通道。 我看到端口1和3和2和4之间的连接很强、如图所示。 我很困惑、如何将 S 参数移植到+ve 和-ve TL。 请找到以下原理图、对吗? 如果没有、请共享+ve 和-ve 通道的端口映射。
我阅读了有关 TVS 二极管端口映射的讨论、其中说输出的另一端应为 NC、但如果以这种方式使用、基本上是开路的。

期待尽早答复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我看不到文章附加的原理图。 您是否能够分享有问题的原理图?

    就每个端口的用途而言、输入端口(端口1和2)与数据信号相对应、然后通过 TPD4E05U06的 D+/D-引脚。 输出端口(端口3和4)将是 TPD4E05U06的电容导致插入损耗后的数据信号。 这些端口中没有一个对应于 TPD4E05U06的 NC 引脚、因为 NC 引脚未在内部连接到器件。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    如果我们在电路中使用 TVS 二极管、PCIe Gen 2.0 TX 在时域和频域中都不兼容、但如果移除 TVS 二极管、则 PCIe TX 兼容。 奇怪的是、TL 的长度太小、尝试了各种终止配置、但仍然无法投诉。  

    请找到所附的原理图、感谢您的任何反馈!  
    谢谢
    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    我想跟进之前的 S 端口映射问题、您是否有任何更新?

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    在您标记的帖子中、我们的模型存在问题、这可能是我们在这里遇到的同一问题。 我们可以翻转模型、使端口3和4成为输入、并使端口1和2成为输出、而不是使用端口1和2作为输入。

    这是否解决了问题或显示了不同的行为?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:  

    它所说的不是如何处理输出3和4或输入1和2、反之亦然。  它的位置、如何在电路板上布线或如何在电路中进行仿真。  研究了 TI 站点上的指南

    并在信号完整性仿真中尝试了各种方法,但它不告诉我如何挂钩。 请参阅下面的原理图、并随附带和不带二极管的仿真原理图和图。  

      

    请参阅下面的 freq 域参数图、并按照您之前提到的方式移植。

    图1:用于 PCIe SI 仿真的原理图:  

    图2:不使用 TVS 二极管:如果我移除 TVS 二极管及其相关的 TL (尽管这是一个非常小的段)、则可以投诉 TX。

    图3:使用 TVS 二极管:我已在输入3&4和1&2作为输出的情况下执行频率域分析、反之亦然、无论哪种情况下 TX 都不兼容。  

    期待您的回复、感谢您提供任何反馈!

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    输入端口是 TPD4E05U06的 D1+和 D1-引脚。 输出端口也是器件的 D1+和 D-引脚、但会导致 ESD 器件的插入损耗。 输出引脚是信号布线的延续、应路由到 TX 信号线上的下一个元件。 TDR 的示例可在以下应用手册中找到: ESD224 HDMIRegistered2.0合规性和保护

    第2.1节介绍了如何在器件上测量带宽、这同样适用于 TPD4E05U06。 唯一的区别是 ESD224有一个输入引脚和一个输出引脚、TPD4E05U06的 I/O 引脚既是输入又是输出。 第2.2节提供了 ESD224的 TDR 示例、但 TPD4E05U06也是如此。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在这种情况下:10引脚 DQA 封装有4个引脚未连接、另外、请阅读 TI 站点中的几个其他说明、其中说明 NC 是指封装内部未连接。 那么、输出引脚如何连接到信号对中?   

    但是,  根据您的上述说明并根据 ESD 224 (图1)示例应用手册的观察,我更新 了 TPD4E05U06 (TVS 二极管) 原理图(图2),并且复制了 s 参数端口映射以进行电路仿真(图3),如果正确并且运行良好, 然后在板上实施。
    如果您能评论或建议我错了、那将会非常好? 请参阅随附的。

    FIG1:  

    FIG2:  

    FIG3:

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    TPD4E05U06有4个未在内部连接的引脚。 NC 引脚未在内部连接到器件、因此无论是否有任何引脚连接到这些引脚都不会影响器件的功能。 由于它们未在内部连接、因此可用于布局中的直通布线。 TPD4E05U06的 D+和 D-引脚与 TPD1E05U06的 I/O 引脚相同(与 TPD4E05U06相同的器件、但单通道)。 信号布线只是以与 TPD4E05U06中 D+和 D-引脚相同的方式通过 I/O 引脚。

    由于 NC 引脚未在内部连接、因此如果有助于布局、您可以通过它们、但不必通过它们。 在红色迹线下方是可以接受的、但通过 NC 引脚的布线也是可以接受的。

    仿真原理图看起来不错、应对器件的插入损耗进行建模。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    感谢您的快速响应。 因此、基本而言、以下两种原理图和布线解决方案是可以接受的。

    解决方案1:FIG1和 FIG2:

    解决方案2:备选方案:图3和4

    FIG1:

    FIG2:

    FIG3:

    FIG4:

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    我无法真正看到整个布局、但从我可以看到图2中的布局是不好的。 从我可以看到的一点是、有一条迹线仅进入 D+/-和 D-引脚、但信号不会继续通过引脚传输。 如果图2布局与下图类似、则不能正常工作。

    连接器的数据线应直接连接到 TPD4E05U06的 D+/D-引脚、然后从 D+/D-引脚连接到 ASIC、如上一帖子中的图3和图4。

    有关最佳 ESD 布局的更多详细信息、请参阅以下应用报告: 《ESD 保护布局指南》

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     请查找随附的 TVS 二极管原理图和布局。  

    我们将其布线得与上图中所示的相似、而在 SI 仿真中、TVS 二极管将其串联放置。 请评论!!

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    强烈建议 TVS 二极管保护引脚位于 ESD 源和受保护 IC 之间。 在布局中、我看到连接器有两条路径。 一条路径是从连接器到 TVS 二极管、另一条路径是从连接器到受保护 IC。 TVS 二极管不应像这样分支出来。 更多详细信息、请参阅《ESD 布局指南》中的2.1节。

    如果您对布局还有其他疑问、可以通过电子邮件联系我、网址为 a-robles@ti.com

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件继续此对话。

    此致、

    Andy Robles