This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:bq24392

Guru**** 2815855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392, TPS25846-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928683/bq24392-bq24392

器件型号:BQ24392
主题中讨论的其他器件: TPS25846-Q1

您好、先生、

我的客户有一个项目要求将 USB BCv1.2规范应用于充电座。 应用图如下所示。

我们发现 BQ24392似乎满足了我们的 RFQ 项目需求。 该项目的主要特性如下。

  1. USB 接口可与笔记本电脑、PC 和充电器适配器(Apple、...)通信 以便与 USB BCv1.2兼容
  2. 充电座仅输出3个引脚、5V 和 GND 可为耳机充电
  3. 耳机需要至少280mA 的充电电流。 这意味着电源适配器、笔记本电脑和 PC 可以在接触充电座的 BCv1.2 IC 后为耳机供电。

请为我们提供有关 BQ24392是否适合 USB BCv1.2的解决方案的建议。 谢谢。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机侧应连接到 PC、CON 侧应连接到耳机、还需要 DP/DM 进行 BC1.2通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    因为客户需要一侧的 DP/DM 用于 BCv1.2通信、而另一侧仅用于输出5V 充电。  

    您是否有适用于充电座应用的推荐器件? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25846-Q1呢?