请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928683/bq24392-bq24392
器件型号:BQ24392主题中讨论的其他器件: TPS25846-Q1
您好、先生、
我的客户有一个项目要求将 USB BCv1.2规范应用于充电座。 应用图如下所示。
我们发现 BQ24392似乎满足了我们的 RFQ 项目需求。 该项目的主要特性如下。
- USB 接口可与笔记本电脑、PC 和充电器适配器(Apple、...)通信 以便与 USB BCv1.2兼容
- 充电座仅输出3个引脚、5V 和 GND 可为耳机充电
- 耳机需要至少280mA 的充电电流。 这意味着电源适配器、笔记本电脑和 PC 可以在接触充电座的 BCv1.2 IC 后为耳机供电。
请为我们提供有关 BQ24392是否适合 USB BCv1.2的解决方案的建议。 谢谢。
谢谢、Ian。