This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:驱动器差分输出电压的影响因素是什么

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930324/thvd1510-what-are-the-influencing-factors-of-driver-differential-output-voltage

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3082E

大家好、团队成员

您能否就驱动器差分输出电压的影响因素发表一些意见?

下面  是一个详细问题:

  • 何时达到 VOD?的最小值是在低测试温度下吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    是的、VOD 参数的最小值基于 VCC = 4.5V 和 TA =-40 C 下的运行情况。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您的宝贵意见。

    我要学习的另一件事如下:

    • 我们知道、MOSFET 内部驱动器的 RDS_ON 是正温度系数(PTC)。 为什么 VOD 的最小值 是在高温以外的低温下?
    • 除温度外、还有其他主要因素会影响 VOD?的输出电压值

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    驱动器堆栈中还有其他组件、例如保护二极管(您可以参阅 SN65HVD3082E 数据表上的等效原理图-图21、第13页)。 这些电路可能 具有负温度系数。 总系数是所有电路的组合。

    影响 VOD 的其他因素是电源电压和工艺变化。  通常、较高的电源为驱动器工作提供了更多的空间。 每个  制造商的驱动器强度可能不同。

    此致、

    Hao