This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB 3.2信号的差分阻抗

Guru**** 2925590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930042/tusb1002a-differential-impedance-for-usb-3-2-signal

器件型号:TUSB1002A

您好!

我们正在运行一个使用 TUSB1002A 转接驱动器来提升 USB 3.2信号的项目。

我们对布局指南有疑问、请检查高速布局指南以了解信号调节器和 USB 集线器。

在本文档中、建议 对 USB 3.x 信号使用90Ω Ω 差分阻抗。

在 USB 标准中,差分阻抗定义为72Ω Ω 至120Ω Ω。 (表6-18、第82页、USB 3.2规范版本1.0)  

image.png

我们想知道 我们是否可以为 USB 3.2信号使用100Ω Ω 阻抗?

谢谢你。

此致、

Hai Van

BKASIC Technologies Corp.

越南胡志明市。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai Van、

    我们建议以90欧姆差分阻抗为目标、因为大多数情况下也可以使用100欧姆布线。 如果您使用100欧姆布线、我建议将阻抗保持在+/-5%以内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的建议。 解决了我的问题。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Hai Van