Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 您好!
我们正在运行一个使用 TUSB1002A 转接驱动器来提升 USB 3.2信号的项目。
我们对布局指南有疑问、请检查高速布局指南以了解信号调节器和 USB 集线器。
在本文档中、建议 对 USB 3.x 信号使用90Ω Ω 差分阻抗。
在 USB 标准中,差分阻抗定义为72Ω Ω 至120Ω Ω。 (表6-18、第82页、USB 3.2规范版本1.0)
我们想知道 我们是否可以为 USB 3.2信号使用100Ω Ω 阻抗?
谢谢你。
此致、
Hai Van
BKASIC Technologies Corp.
越南胡志明市。