Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E1U06 您好!
在数据表中、它表示它适用于以太网。
但大多数以太网仅为10M 或100M。
它可以用于1000M 吗?
一个更常见的问题是:如何判断 ESD 保护器件是否适用于特定速度的通信接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
欢迎使用 E2E!
TPD4E1U06能够支持1000M 以太网。 为了了解器件的电容如何影响数据信号、您需要考虑器件的插入损耗。 一条良好的经验法则是保持在3dB 插入损耗以下。 GBPS 除以2将得到以 GHz 为单位的值。 使用数据表中的 GHz 值和图11、我们可以看到器件的插入损耗量。
1000Mbps = 1Gbps = 0.5GHz
从图中可以看出、在0.5GHz 速度下、器件的插入损耗接近0dB、这意味着器件对信号完整性的影响很小。
此致、
Andy Robles