This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:它是否可用于保护1000Mbps 以太网端口?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930501/tpd4e1u06-can-it-be-used-to-protect-1000mbps-ethernet-port

器件型号:TPD4E1U06

您好!

在数据表中、它表示它适用于以太网。

但大多数以太网仅为10M 或100M。

它可以用于1000M 吗?

一个更常见的问题是:如何判断 ESD 保护器件是否适用于特定速度的通信接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    TPD4E1U06能够支持1000M 以太网。 为了了解器件的电容如何影响数据信号、您需要考虑器件的插入损耗。 一条良好的经验法则是保持在3dB 插入损耗以下。 GBPS 除以2将得到以 GHz 为单位的值。 使用数据表中的 GHz 值和图11、我们可以看到器件的插入损耗量。

    1000Mbps = 1Gbps = 0.5GHz

    从图中可以看出、在0.5GHz 速度下、器件的插入损耗接近0dB、这意味着器件对信号完整性的影响很小。

    此致、

    Andy Robles