This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一些关于 Vccout、Vio 和 Crystal /CLKIN 时序图的问题,您能提供帮助吗?
1. Vccout 是否需要等待 Vio 上电、晶体开始发送时钟以获得输出?
2. Vccout 具有输出的标准是什么?
3.如果 Vio = 0V, Vccout 即使在 Vsup 上电也不会有输出,这是否正确?
尊敬的 PY:
当器件处于工作模式且 VSUP 电压足够大(>UVSUP)时、将启用 VCCOUT。 它不需要 VIO 或时钟信号稳定。 不过、VCC、VIO 和输入时钟应在脱离待机模式之前保持稳定。 如果您不清楚或有其他问题、请告知我们。
此致、
最大