请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 你(们)好
我有一些关于 Vccout、Vio 和 Crystal /CLKIN 时序图的问题,您能提供帮助吗?
1. Vccout 是否需要等待 Vio 上电、晶体开始发送时钟以获得输出?
2. Vccout 具有输出的标准是什么?
3.如果 Vio = 0V, Vccout 即使在 Vsup 上电也不会有输出,这是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一些关于 Vccout、Vio 和 Crystal /CLKIN 时序图的问题,您能提供帮助吗?
1. Vccout 是否需要等待 Vio 上电、晶体开始发送时钟以获得输出?
2. Vccout 具有输出的标准是什么?
3.如果 Vio = 0V, Vccout 即使在 Vsup 上电也不会有输出,这是否正确?