This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:CLK 引脚2测量与 GND 之间的电阻为100欧姆

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929759/pca9515a-clk-pin-2-measures-100-ohms-to-gnd

器件型号:PCA9515A

您好、TI 团队、

我们在设计中使用了一些 I2C 缓冲器部件 PCA9515A。 讽刺的是、10块电路板中2块电路板上的缓冲器已损坏。 主侧的 I2C_CLK 引脚损坏。 我们在 clk 引脚:2和 GND 引脚:4)之间测量100至200欧姆的电阻。

我知道这很奇怪、因为 clk 和数据都是由漏极开路驱动的、因此我不能认为可能存在任何数据争用问题。 总线是单主总线、因此 FPGA 是时钟的唯一主控和驱动器。 CLK 和数据的低电平在主器件侧接近0.2V。 如数据表中所述、缓冲器低电平的输出为0.5V。  

您过去是否听说过此问题? 加电期间是否会出现干扰时钟驱动器的问题?  使能端连接到3.3V 而不是 POR 复位、因此在上电期间可能会出现毛刺脉冲、

主器件侧的上拉电阻为2.2K 至3.3V。 (低于1.5mA 灌电流)

谢谢、

Bahram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bahram、

    您是否在 SCL 引脚损坏的一侧有工作设备的范围? (放大接近下降波并将分辨率/采样设置为高电平)

    您是板载通信还是通过电缆进行通信?

    我最初的猜测是、器件可能会由于寄生电感超过绝对最小值而出现下冲、从而损坏器件。 (通常在电缆传输中更为常见、尽管我看到它在板上发生一次)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    实际上、我认为同样的事情是、下冲要么会使 ESD 二极管从 GND 到引脚终止、要么正如您所说的损坏部件。 看一下信号、没有任何下冲。 迹线小于10英寸时、下降时间为9nsec。  

    带12英寸色带的 I2C Beagle Inspector 可能会造成损坏

    开机时无噪声、软启动时间为1ms。  

    待续>>>

    谢谢、

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    您在 I2C 总线上是否有任何 I2C 开关/电平转换器? 由于两侧的负载差异、该波形看起来像是导通 FET 的影响/副产品、该 FET 将电压保持在一个步长并保持一个数字纳秒时间。 导通 FET 的阶跃将大约为 Vcc-Vth。 改变驱动强度(例如12mA 至6mA)应该会略微缩小其宽度、但不应该导致器件损坏。

    您是否能够提高分辨率并在该下降沿进行采样? 我想知道我们是要捕获全部负下冲、还是要进行欠采样。

    "使用12英寸色带的 I2C Beagle Inspector 可能会造成损坏"

    我已经看到类似的东西会导致一些轻微的下冲、尽管12英寸可能不足以损坏某些东西。

    -Bobby