This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 的模式使用

Guru**** 2925590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929796/tusb1002a-mode-usage-for-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

大家好、

我们要检查 TUSB1002A MODE 引脚的设置

我们仅实施 USB 主机/DFP 端口、速度为10Gbps。 (仅1对 TX 和1对 RX、但具有 Type-C 端口/ Type-C 方向多路复用器)

我们要做的是补偿电缆/PCB 布线损耗。

我是否可以知道应该为 MODE 引脚设置什么?

是否应该使用 MODE = F 或1或0?

非常感谢、

WU Chenglin