Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 大家好、
我们要检查 TUSB1002A MODE 引脚的设置
我们仅实施 USB 主机/DFP 端口、速度为10Gbps。 (仅1对 TX 和1对 RX、但具有 Type-C 端口/ Type-C 方向多路复用器)
我们要做的是补偿电缆/PCB 布线损耗。
我是否可以知道应该为 MODE 引脚设置什么?
是否应该使用 MODE = F 或1或0?
非常感谢、
WU Chenglin