This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929570/sn65hvd72-sn65hvd72

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: THVD1410

您好、先生、

如果 电机控制器 VCC=5V 的 SN65HVD72 VCC=3.3V,RS485、请告知;如果可以的话?

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是的、这不是问题-无论使用哪种电源电压、器件都将仍然满足 RS-485标准的所有接口要求。  唯一的潜在问题是、如果在两侧都使用"A"线路上的外部上拉电阻器实现失效防护偏置。  在这种情况下、可能会有电流从较大的电源流至较小的电源、流经外部电阻。  解决方案是不在两侧使用上拉电阻器、也不将二极管与低压上拉电阻器串联。 (SN65HVD72具有内部失效防护功能、因此无论如何都不需要上拉电阻。)

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    顺便说一下、对于较新的设计、我建议改用较新的 THVD1410器件。  它与 SN65HVD72引脚相同、但可提高 VCC 范围、共模噪声抗扰度和 ESD 抗扰度。

    最大