This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542的概率问题不起作用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB321, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928689/tusb542-the-problem-of-probability-for-the-tusb542-not-work

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB321TUSB211

尊敬的先生:

  我有4个 PCBA 将 TUSB542用于 USB3.0,其中两个只能在 USB 2.0,中工作,另外两个 PCB 可以在 USB 3.0中工作。

我确信所有 连接都正常、 我的原理图和布局如下图,请帮助我检查是否有任何元件会导致这 种现象。

谢谢,

Pansy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pansy、

    您是否可以重新发布或附加原理图文件以进行审阅? 我无法在我的结尾看到它们 是否将其识别为 Type-C 应用? USB 3.0在两个方向上工作还是仅在一个方向上工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     usb3.0可以双向工作、因为我使用 TUSB321来判断 cc 信号、并使用 TUSB211来传输 USB 2.0。

    TUSB211必须连接 DM1和 DM2、我通过  外部飞线 。将它们连接在一起

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malik、

     我无法将图片发布到论坛、您是否给了我一封原理图和布局详细信息的邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pansy、

    您可以通过 E2E 直接消息发送原理图。 请接受我的朋友的请求。