Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB321, TUSB211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB542 主题中讨论的其他器件: TUSB321、 TUSB211
尊敬的先生:
我有4个 PCBA 将 TUSB542用于 USB3.0,其中两个只能在 USB 2.0,中工作,另外两个 PCB 可以在 USB 3.0中工作。
我确信所有 连接都正常、 我的原理图和布局如下图,请帮助我检查是否有任何元件会导致这 种现象。
谢谢,
Pansy。