您好!
我们将 TPS65987D 用作仅灌电流 UFP_D 器件。
固件如下所示。
e2e.ti.com/.../MANU_2D00_JIG03_5F00_fw_5F00_20200512.pjt
我们的系统以3个步骤执行电源协商和 DP 协商。
即第1次电源协商(5V/3A)=> DP 协商=>第2次电源协商(5V/3A 和12V/1.25A)
这是 PD 协商的捕获。
TPS65987D 在接收源电容器后立即发送 HPD 高电平关注消息。
之后、主机发送软复位、TPS65987D 接受了该复位。
我认为主机发送软复位消息是因为 TPS65987D 违反 PD 规范。
根据 PD 规范、 功率协商是不可中断的。
因此、TPS65987D 应在 PS_READY (12V)之后或 DP_Configure 和 Source_CAP (12V)之间发送 HPD 高电平
这种情况每1000次发生几次。
下图是所需情况的 PD 日志。
DP_Configure 和 Source_CAP (12V)之间的时间仅为5-10ms。
我认为 TPS65987D 在尝试发送 HPD-High 时收到 Source_CAP、TPS65987D 看起来好像无法中断消息传输。
1.如果这是 TPS65987D 中的错误、请进行评论。
2.是否可以通过更改固件来避免它?
此致