This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:HPD-High 注意消息会在违反 PD 规范的情况下及时发送。

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928359/tps65987d-hpd-high-attention-message-is-send-at-time-that-violates-pd-specification

器件型号:TPS65987D

您好!

我们将 TPS65987D 用作仅灌电流 UFP_D 器件。
固件如下所示。
e2e.ti.com/.../MANU_2D00_JIG03_5F00_fw_5F00_20200512.pjt

我们的系统以3个步骤执行电源协商和 DP 协商。
即第1次电源协商(5V/3A)=> DP 协商=>第2次电源协商(5V/3A 和12V/1.25A)  

这是 PD 协商的捕获。
TPS65987D 在接收源电容器后立即发送 HPD 高电平关注消息。
之后、主机发送软复位、TPS65987D 接受了该复位。
我认为主机发送软复位消息是因为 TPS65987D 违反 PD 规范。

根据 PD 规范、 功率协商是不可中断的。
因此、TPS65987D 应在 PS_READY (12V)之后或 DP_Configure 和 Source_CAP (12V)之间发送 HPD 高电平

这种情况每1000次发生几次。
下图是所需情况的 PD 日志。
DP_Configure 和 Source_CAP (12V)之间的时间仅为5-10ms。
我认为 TPS65987D 在尝试发送 HPD-High 时收到 Source_CAP、TPS65987D 看起来好像无法中断消息传输。

1.如果这是 TPS65987D 中的错误、请进行评论。
2.是否可以通过更改固件来避免它?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快答复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    您能否帮助检查 HPD 信号是否稳定、以及您能否帮助使用 GUI 在发生故障时获取 FW 日志、我们对此进行分析应该会有所帮助。

    此致、

    Kevin