主题中讨论的其他器件:TPS65987
还有几件事...
如果 TI 编程实用程序没有对某些编程循环进行硬编码、那会更好。 连接到 TPS65987的闪存芯片的焊接连接之一接触不良、编程实用程序无限期地"挂起"。 超时循环和某种错误消息会非常有用。
我对 ADCIN1引脚有疑问。 我们对其进行了配置、以便在闪存未配置芯片时将 TPS65987配置为 UFP 5V~20V。 这不是发生的。 如果闪存未编程、TPS65987会每750ms 持续复位一次、等待闪存。 您是否会更详细地解释 ADCIN1引脚的工作原理?
您在 EVM 上使用的闪存芯片看起来将会停产(MX25L8006EM1I-12G)。 您是否有适合此部件的更换件?
感谢您的帮助!
--Del