This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987配置和设置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928580/tps65987d-tps65987-configuration-and-setup

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987

还有几件事...

如果 TI 编程实用程序没有对某些编程循环进行硬编码、那会更好。 连接到 TPS65987的闪存芯片的焊接连接之一接触不良、编程实用程序无限期地"挂起"。 超时循环和某种错误消息会非常有用。

我对 ADCIN1引脚有疑问。 我们对其进行了配置、以便在闪存未配置芯片时将 TPS65987配置为 UFP 5V~20V。 这不是发生的。 如果闪存未编程、TPS65987会每750ms 持续复位一次、等待闪存。 您是否会更详细地解释 ADCIN1引脚的工作原理?

您在 EVM 上使用的闪存芯片看起来将会停产(MX25L8006EM1I-12G)。 您是否有适合此部件的更换件?

感谢您的帮助!

--Del

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Del:

    如果在 PD 控制器初始化期间没有将 SPI_MISO 拉低、它将继续尝试从闪存加载配置。 即使您没有将配置加载到闪存、我们也会检测到已连接外部闪存、看到 SPI_MISO 未被拉低、并且即使配置不是有效的闪存映像、也会从外部 EEPROM 加载配置。  

    ADCIN 配置仅在电池电量耗尽或未连接闪存时有效。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    明白了-谢谢。

    您是否为 EVM 上使用的闪存挑选了合适的器件、因为该闪存即将停产?

    --Del

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次听说闪存已停产、因此我们没有研究更换闪存。 但是、满足与 EVM 中使用的要求相同的闪存应该可以正常工作