This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:LVDS 输出/非100 Ω 负载的驱动器

Guru**** 2815535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193060/sn65lvds31-lvds-output-drive-for-non-100-ohm-loads

器件型号:SN65LVDS31

您好!

我们使用该器件来驱动未供电的 FPGA、并尝试找出影响。

从数据表中可以看出、100 Ω 电阻器上的驱动电流通常为3.4mA、其中一个输出引脚(neg 或 pos)的短路电流为4至24mA。

在我们的系统中、LVDS 输出将通过电缆、然后正向偏置 FPGA 中的功率钳位二极管。  由于存在一些负载、我们是否可以假设电流将保持在3.4mA 左右、或者电流是否会增大?  此器件是否有电流与负载间的关系图会显示此情况?  24mA 最大短路电流是如何产生的?

此外、如果没有负载、LVDS 输出高侧将为3.3V?

谢谢、

Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    1) 1)是的、输出电流将保持在3.4mA 左右。 大多数 LVDS 驱动器的典型输出电流为3.5mA。

    2) 2)我们没有此器件的电流与负载间的关系图

    3) 3)我们的短路原理图如下所示。 它表示、如果我们强制电压(在本例中为-1V 或+3.4V)输出 A/B、则电流保证为-24mA (最大值)。

       

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回答!  但是、我没有看到原理图。  您能否再次发布或附加它或其他内容?

    谢谢、
    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢大家的注意! 我已重新发布以下图片。 您现在能看到它吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以看到它、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    如果没有负载、输出电压会是多少?  驱动器是一个3.3V 器件、但它正在驱动一个2.5V 组。  LVDS 电压是兼容的、但如果没有负载、电压是否会超过2.5V?

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    另一个后续行动。  对于24mA 短路、我没有问过它是如何测试的、我试图问 IC 内部会发生什么情况导致24mA、因为标称电流仅为3.5mA。

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    让我和我的团队一起探讨一下为什么我们针对短路获得24mA 电流。 我将在一天内提供更新。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    第一个问题、如果没有负载、输出电压会是多少? 我手头上没有 SN65LVDS31 EVM、但我能够使用 DS90LV011及其 EVM。 在 Vcc = 3.3V 且无输入的情况下、我测量的 OUT_P = 0V 且 OUT_N =~+2.52V。 在输入端具有3V 电压时、我测量的 OUT_P =~+2.52V、OUT_N = 0V。  

    您看到的电压是输出共模电压。 添加100Ω Ω 终端时、这会将电压降至1.25V。 我会采取预防措施、因为没有负载可能会超过2.5V。

    在您的第二个问题中、它指出、在短路情况下(输出对地短路)、从 Vcc 到接地的最大电流将为24mA。 该电流不是由器件本身产生的。

    此致、

    Josh