This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:有关复位时序的问题

Guru**** 2587235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194470/tusb211-questions-about-reset-timing

器件型号:TUSB211

 客户提出的问题:

Q1:TI TUSB21x 是否包含具有 RAM 的处理器?

 

TUSB21x RSTN 数据表指定 RST_N 最小脉宽= 20usec。

Q2:请帮助确认 RSTN 输入脉冲是否为 TUSB21x POR 复位脉冲? 这意味着脉冲不仅产生触发内部 POR 电路的边沿?

RSTN 似乎没有边沿触发。 RSTn 20usec 脉冲对于输入建立/保持时间似乎太长。 但需要确认这一点。

 

通常、我们在软重启期间复位数字 IC 是一种常见的做法。

尤其是具有处理器内核和 RAM 的数字 IC。

否则、数字设备可能会在服务器生命周期内保持通电而不重新启动。

 

对于过去的设计 、我们选择在平台重新启动时循环使用 TUSB21x RSTN。

如果 TUSB21x RSTN 不包含处理器/RAM,我们可以选择不循环它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:无柱塞

    Q2:有一个 POR 电路并且 RSTN 是边沿触发器。 只要存在初始复位、如果电源稳定、在重启期间不会复位任何问题。 ((稳定) VCC 在 RSTN 失效100us 之前保持稳定)。 USB 主机/设备应尝试在重新启动后重新枚举。

    此致

    Brian