请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 客户提出的问题:
Q1:TI TUSB21x 是否包含具有 RAM 的处理器?
TUSB21x RSTN 数据表指定 RST_N 最小脉宽= 20usec。
Q2:请帮助确认 RSTN 输入脉冲是否为 TUSB21x POR 复位脉冲? 这意味着脉冲不仅产生触发内部 POR 电路的边沿?
RSTN 似乎没有边沿触发。 RSTn 20usec 脉冲对于输入建立/保持时间似乎太长。 但需要确认这一点。
通常、我们在软重启期间复位数字 IC 是一种常见的做法。
尤其是具有处理器内核和 RAM 的数字 IC。
否则、数字设备可能会在服务器生命周期内保持通电而不重新启动。
对于过去的设计 、我们选择在平台重新启动时循环使用 TUSB21x RSTN。
如果 TUSB21x RSTN 不包含处理器/RAM,我们可以选择不循环它。