请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 尊敬的团队:
下面是我的 PC9306原理图。高侧连接到5V、它将连接到 Arduino Nano。
我们的 ASIC 的 SDA 将连接到 J113 (SMA 连接器以红色标记)。这一侧的电压为2.9V。
我删除了连接到 SDA 的所有上拉电阻。
5V 侧为 R3、R4、R5、低电压侧为 R6、R7、R8。
即使在从两侧移除上拉电阻后、下侧也会观察到 SD1处的电压为2.9V (低压侧)。
请允许我知道原因。

此致
哈里