This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 2.9V、即使在移除上拉电阻后也会在较低侧提供

Guru**** 2927840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195227/pca9306-pca9306-2-9v-coming-at-lower-side-even-after-removing-the-pullup

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

下面是我的 PC9306原理图。高侧连接到5V、它将连接到 Arduino Nano。

我们的 ASIC 的 SDA 将连接到 J113 (SMA 连接器以红色标记)。这一侧的电压为2.9V。

我删除了连接到 SDA 的所有上拉电阻。

5V 侧为 R3、R4、R5、低电压侧为 R6、R7、R8。

即使在从两侧移除上拉电阻后、下侧也会观察到 SD1处的电压为2.9V (低压侧)。

请允许我知道原因。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件将电压钳制到 VREF1。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    但没有上拉、钳位是如何发生的。

    我在上拉电阻器移除后看到该电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在与常见问题解答链接的应用手册中进行了说明。 sda1和 sda2引脚之间的 MOSFET 栅极电压刚刚高、足以使0V 至2.9V 之间的电压通过。 当 sda1尝试高于2.9V 时、MOSFET 的栅源极电压将变得很小、以允许任何电流。 因此、SDA1输出的浮动电压不能高于2.9V