Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 各位专家:
我们希望您对此器件(XIO2001IZWSR)提供支持、对于这些引脚'C/e[0]、'C/e[1]、'C/e[2]、'C/e[3]、我们需要知道 be 函数是否也是低电平有效? 还是"C"仅是低电平有效? 对于"C"函数、它将具有与'be'相同的数字作为 C0/BE0?
谢谢你。
阿尔基·A.