This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 命令字节使能引脚

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194889/xio2001-pci-command-byte-enable-pins

器件型号:XIO2001

各位专家:

我们希望您对此器件(XIO2001IZWSR)提供支持、对于这些引脚'C/e[0]、'C/e[1]、'C/e[2]、'C/e[3]、我们需要知道 be 函数是否也是低电平有效? 还是"C"仅是低电平有效? 对于"C"函数、它将具有与'be'相同的数字作为 C0/BE0?

谢谢你。

阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIO2001的副本 :是否在低电平有效中发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

    数据表显示这些共享引脚命令/字节使能为输入或输出、看起来低电平有效:

    在两个阶段(地址和数据传输)、是否要确认功能、 它们是否配置为输入? 都是低电平有效?

    谢谢、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅链接的问题。