This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:100Base-TX 和100BASE-FX 与单个 MAC 互斥

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193978/dp83849if-100base-tx-and-100base-fx-mutually-exclusive-with-a-single-mac

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83822HF

尊敬的 TI 支持:

我正在开发一个微控制器板、该板必须通过双绞线和光纤进行10/100Base-T 通信。 电路板上必须提供两个媒体接口、但其操作与分配给光纤的优先级是互斥的。  微控制器具有单个 MAC。  DP83849IF 是否适合我的应用?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    DP83849是一款双端口器件、这意味着存在两个 MAC 接口。 由于您的 MCU 只有一个 MAC 接口、我建议查看我们支持铜缆和光纤媒体接口的 DP83822HF PHY。
    https://www.ti.com/product/DP83822HF

    我们还有一个适用于此 PHY 的评估模块、支持铜缆和光纤(注意:在 MAC 接口上已连接):
    https://www.ti.com/tool/DP83822EVM

    如果您有进一步的疑问、请告知我。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    非常感谢您提供的超快答案。

    我考虑了 DP83822HF、但我对能否同时连接光纤收发器、通过电容连接和 RJ-45、通过磁性元件连接表示怀疑。 我的意思是、电路板必须与光纤或 TP 通信、具体取决于最终用户将连接到电路板的介质。 根据此分析、我 想在"图5 "中所示的配置中使用 DP83849IF。 《AN-1509 PhyterDual 灵活端口切换文档》中的"具有专用铜缆和光纤端口的单个"。

    我的考虑是否错误? 如果 DP83822HF 能够满足我的需求、我会非常乐意使用它。  

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    您的注意事项是正确的、对于您的应用、DP83849IF 将更合适、因为您必须在需要在媒体接口之间切换时配置 DP83822HF 上的寄存器/自举。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、如果我可以使用 DP83822HF 并在 TP 和光纤之间动态切换、我没有解除待机状态。 RJ-45和光纤收发器能否同时连接(例如并联)到 PHY?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    介质相关接口为铜缆和光纤共享相同的引脚。

    因此两个接口不能同时连接。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的确认。 那么 、此时 DP83849IF 是否 是我的应用的独特解决方案?

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的支持。 此致。