Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83822HF
主题中讨论的其他器件: DP83822HF
尊敬的 TI 支持:
我正在开发一个微控制器板、该板必须通过双绞线和光纤进行10/100Base-T 通信。 电路板上必须提供两个媒体接口、但其操作与分配给光纤的优先级是互斥的。 微控制器具有单个 MAC。 DP83849IF 是否适合我的应用?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Massimo、
DP83849是一款双端口器件、这意味着存在两个 MAC 接口。 由于您的 MCU 只有一个 MAC 接口、我建议查看我们支持铜缆和光纤媒体接口的 DP83822HF PHY。
https://www.ti.com/product/DP83822HF
我们还有一个适用于此 PHY 的评估模块、支持铜缆和光纤(注意:在 MAC 接口上已连接):
https://www.ti.com/tool/DP83822EVM
如果您有进一步的疑问、请告知我。
此致、
Rahul
尊敬的 Rahul:
非常感谢您提供的超快答案。
我考虑了 DP83822HF、但我对能否同时连接光纤收发器、通过电容连接和 RJ-45、通过磁性元件连接表示怀疑。 我的意思是、电路板必须与光纤或 TP 通信、具体取决于最终用户将连接到电路板的介质。 根据此分析、我 想在"图5 "中所示的配置中使用 DP83849IF。 《AN-1509 PhyterDual 灵活端口切换文档》中的"具有专用铜缆和光纤端口的单个"。
我的考虑是否错误? 如果 DP83822HF 能够满足我的需求、我会非常乐意使用它。
此致、
Massimo
您好、Rahul、
感谢您的确认。 那么 、此时 DP83849IF 是否 是我的应用的独特解决方案?
此致、
Massimo