This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:有关多开关检测器件的信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC10024-Q1, TIC12400-Q1, SN65HVS883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190087/tic10024-q1-information-on-multi-switch-detection-devices

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400TIC12400-Q1

可能涉及的对象

我有一些与多开关检测器件相关的问题、特别是与 TIC10024相关的问题

TI 是否有任何仅适用于开关到电池(STB)输入的集成解决方案- TIC10024仅具有10个可配置输入和24个接地(STG)开关。 我们的应用需要20个具有有限 PCB 空间的 STB。  

是否可以将 STG 输入配置为检测 STB?如果是、如何进行检测?

3. TIC10024是否可用于24V 应用?

4. TIC10024的生产何时重新开始?

非常感谢

Warren Muir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Warren、

    工程师已被分配此主题、并将在2020年1月26日的 CST 业务结束时回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    不能、所有 TI 的多开关检测接口(MSDI)器件都只有10个 STB 输入。  (TIC10024-Q1、TIC12400-Q1和 TIC12400)

    2、10个 STB/STG 输入在 INx 引脚上进行电压测量时、能够通过开关灌电流或拉电流湿性电流。 其他14个仅 STG 输入仅能够提供湿性电流、同时在 INx 引脚上进行电压测量。  

    但是、所有输入都可以禁用湿性电流(设置为0mA)、INx 引脚只能用于电压测量。  如果流经开关的湿性电流可以通过外部限流电阻流至 GND、则可以使用 STG Only INx 引脚进行电压测量并确定开关的状态。

    TIC10024可耐受24V 电压、但设计用于电池电压低于16V 的12V 应用、以实现正常运行。  长时间暴露在更高的电压下不会立即导致故障、但会缩短器件的寿命。 请参阅本应用简报、了解如何保护24V 系统中的12V MSDI 器件。 https://www.ti.com/lit/pdf/scpa061

    该器件目前正在生产、需求量很大。

    您的应用需要符合汽车标准(Q1)的器件、还是工业应用?  

    您是否需要器件来提供湿性电流、或者是否可以将其提供给检测器件外部的开关?

    对于汽车应用、TIC10024-Q1和 TIC12400-Q1 MSDI 器件是我们的最佳选择。  但是、对于不需要湿性电流 的工业应用、通常使用 SN65HVS88x 系列8通道数字输入串行器、例如 SN65HVS883。  这些器件支持菊花链架构以实现可扩展性、并且可直接在24V 应用中工作。  但它们不提供湿性电流或可编程阈值。  因此、它们可能是您的应用程序的选项、也可能不是、但您可能希望将它们签出。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jonathan 的回复和相关信息。

    我已经考虑过 SN65HVS88x 系列、但 TIC1xxxx 系列的多功能性更适合我们的应用。 我将回顾有关更高电压使用的应用简报并进行呼叫。 我目前使用 MAX16127来控制电压输入、以便能够提供过压保护。

    如果 STG 输入配置为读取输入电压、ADC 值是否与输入成正比。 提出这一问题的原因是、我们目前使用的是 MC33975、并且获悉我们只需测量输入电压即可确定切换至电池。 但是、该 IC 上的 ADC 限制为3V、如果输入保持悬空、运算放大器将输出最大电压。  

    非常感谢

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    ADC 在 INx 引脚上测量的电压范围为0-6V。  ADC 输入端有一个内部电阻分压器、用于将电压降至 ADC 的安全电平、以便绝对最大电压为40V 的输入引脚不会损坏 ADC。  该分压器由两个120k 电阻器组成、采样时 INx 引脚和 GND 之间的总电阻为240k (典型值)。  MUX 和 ADC 之间只有一个分压器、因此只有主动连接到 ADC 的引脚才能看到电阻、并且在轮询周期的剩余时间内、它将与 INx 引脚断开连接。

    该240k 电阻还会限制测量期间流经器件的电流、但确实会成为被测量的总负载的一部分并与外部负载并联。  对于非常精确的测量、例如模拟温度传感器、需要考虑这一点。

    但 ADC 经过校准、以报告施加到 INx 引脚的电压、而不是施加到该分压器的 ADC 侧。  

    如果 INxPin 上的电压超过6V、ADC 将返回0x3ff 最大代码或1023十进制代码。  这是 MC33975的3V 电压的两倍、但可以使用外部分压器将其降至0-6V 范围。

    我将注意到、该器件在多路复用器电路中也有少量的泄漏电流(最大+/-110uA)、这些泄漏电流来自电源电压、这可能导致引脚开路或悬空、从而在0mA 配置中输出最大电压代码。  

    该泄漏电流仅应用于主动连接到 ADC 的 INX 引脚、在总轮询时间(2ms 至4096ms)中、通常只有24us。  这将与流出外部负载的电流混合、并可能导致 ADC 读数出现轻微的电压偏移。  如果没有外部负载或任何引脚电容来吸收该电流、ADC 将有效地在一个断开的引脚上看到电源电压并报告最大代码。

    为了防止开关切换读高电压、需要一条通向 GND 的弱路径来使该泄漏电流从 INx 引脚流出、并在 INx 引脚上连接一个电容以稳定 INx 引脚上的电压。  已经建议使用串联电阻器和电容器来实现 ESD 保护、但可能还需要一个弱下拉电阻器、以便在轮询周期的空闲部分对电容器从该24us 电流脉冲接收到的电荷进行放电。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jonathan 的回应。 希望我们在决定使用 NXP 解决方案之前收到如此详细的信息、并在电路板和组件上浪费超过10万美元。

     最后两个小问题-您是否知道我可以从何处获取 TIC10024的样片以及何时开始生产。

    此致

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    不用客气、我很高兴为您提供帮助。  这些器件实际上在生产中、需求很高。  遗憾的是、全球供应链问题无助于缩短下订单的交货周期。

    我可以在内部与团队核实、看看我们是否有一些样片。  您需要多少个样片?

    您对 TIC10024-Q1或 TIC12400-Q1感兴趣吗?  TIC12400-Q1是 ADC 的全功能版本、而 TIC10024-Q1是不带 ADC 的简化功能版本。

    您已经申请了 TIC10024-Q1的样片、但它没有 ADC。  由于您询问了 ADC、我想确保您不需要真正使用 TIC12400-Q1。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    我已检查 TI.com 库存、TIC10024-Q1和 TIC12400-Q1均有库存、因此您应该能够订购任一类型的一些样片器件。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    我更喜欢 采用 ADC 的 TIC12400-Q1、因为这对我们的应用至关重要。 在原型 PCB 上进行测试只需要两个样本。

    谢谢

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    不幸的是、在当前的芯片危机中、时间就是一切。 现在就检查了、没有库存。 如果有人只能从我那里获得两个样片(TIC12400-Q1)进行评估、请告诉我。

    此致

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将定期检查该站点、以查看是否出现库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    有趣。  我看不到您看到的内容、而是看到 了 TIC12400QDCPRQ1的 TI.com 正库存。  我会向我们的营销团队咨询这方面的信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

     过去几天一直在检查、但仍然没有库存-必须是我登录的函数。

    我还尝试申请样片、但说我的组织不合格。 非常沮丧、因为我在过去30年中宗教信仰地使用了 TI、并通过网上商店购买了大量产品!

    将不断检查。  

    Rgds

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    我对这种失望感到抱歉。  我不知道您为什么看不到在线股票、我认为您应该这样做。  我已将此主题提请我们的营销团队注意、并询问他们我们如何为您获取一些样片。  

    我不知道系统是否有问题可以通过纠正来查看库存和订购样片、或者他们是否有其他首选方法来向您获取样片。

    我会随时向您提供最新信息、希望很快就能找到解决方案。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    您是否能够接收样片?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    感谢您通过电子邮件确认您收到了样片。  我现在要关闭这个线程。  如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Jonathan