主题中讨论的其他器件:TIC12400、 TIC12400-Q1
可能涉及的对象
我有一些与多开关检测器件相关的问题、特别是与 TIC10024相关的问题
TI 是否有任何仅适用于开关到电池(STB)输入的集成解决方案- TIC10024仅具有10个可配置输入和24个接地(STG)开关。 我们的应用需要20个具有有限 PCB 空间的 STB。
是否可以将 STG 输入配置为检测 STB?如果是、如何进行检测?
3. TIC10024是否可用于24V 应用?
4. TIC10024的生产何时重新开始?
非常感谢
Warren Muir