Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

上面是 TS3DV642-Q1演示设计。对于 A 部分、为什么 HDMI 和 I2C 使用0Ω Ω 电阻器连接到 VCC? 是否用于接收端接? 没有提到 VCC 的级别。
以下 是我们的用例、 是 需要部件 A 还是应根据测试结果更改电阻器的值?
对于 B 部分,根据我的经验,为 HDMI 总线添加耦合电容器并不常见,0.22uF 是否精确?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

上面是 TS3DV642-Q1演示设计。对于 A 部分、为什么 HDMI 和 I2C 使用0Ω Ω 电阻器连接到 VCC? 是否用于接收端接? 没有提到 VCC 的级别。
以下 是我们的用例、 是 需要部件 A 还是应根据测试结果更改电阻器的值?
对于 B 部分,根据我的经验,为 HDMI 总线添加耦合电容器并不常见,0.22uF 是否精确?

您好!
请参阅此 e2e 主题以获取我的回复、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1194833/ts3dv642-q1-evm-design-question。
谢谢
David
您好!
TS3DV642-Q1是一款无源多路复用器、可支持 HDMI、DP、MIPI 等多接口标准
SCL、SDA、CEC、HPD 具有与数据 I/O 相同的电气特性、因此它们都是相同的。
当我设计 TS3DV642-Q1 EVM 时、我试图使它尽可能通用。 如果您的接口的共模电压超出 TS3DV642-Q1要求、则连接到 VCC 的电阻器为0 Ω。 在这种情况下、您需要交流耦合 TS3DV642-Q1的两侧、然后使用0欧姆电阻器到 VCC 终端网络来恢复 TS3DV642-Q1共模电压。 0欧姆电阻器是占位符、可根据特定的终端要求进行更改。
HDMI 1.4/2.0支持直流耦合、因此无需使用0.22uF 电容器。
谢谢
David
你(们)好
对于图的这一部分、如果需要、这用于实现外部终端网络。 VCC 进入香蕉插头、允许您提供特定的终端电压、包括 IC 电源3.3V

SCL/SDA 只是引脚名称、但是它们与 D0、D1、D2和 D3相同。 但是、如果您确实在 HDMI 应用中使用 SCL 和 SDA、并将它们连接到 HDMI 插座的 SCL 和 SDA 引脚、则需要通过2k 电阻器将 SCL 和 SDA 上拉至5V。
谢谢
David