This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:设计查询

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195064/ts3dv642-q1-design-inquiry

器件型号:TS3DV642-Q1

上面是 TS3DV642-Q1演示设计。对于 A 部分、为什么 HDMI 和 I2C 使用0Ω Ω 电阻器连接到 VCC? 是否用于接收端接? 没有提到 VCC 的级别。

以下 是我们的用例、 是 需要部件 A 还是应根据测试结果更改电阻器的值?

对于 B 部分,根据我的经验,为 HDMI 总线添加耦合电容器并不常见,0.22uF 是否精确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 e2e 主题以获取我的回复、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1194833/ts3dv642-q1-evm-design-question

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它显示未找到页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642-Q1是一款无源多路复用器、可支持 HDMI、DP、MIPI 等多接口标准  

    SCL、SDA、CEC、HPD 具有与数据 I/O 相同的电气特性、因此它们都是相同的。  

    当我设计 TS3DV642-Q1 EVM 时、我试图使它尽可能通用。 如果您的接口的共模电压超出 TS3DV642-Q1要求、则连接到 VCC 的电阻器为0 Ω。 在这种情况下、您需要交流耦合 TS3DV642-Q1的两侧、然后使用0欧姆电阻器到 VCC 终端网络来恢复 TS3DV642-Q1共模电压。 0欧姆电阻器是占位符、可根据特定的终端要求进行更改。  

    HDMI 1.4/2.0支持直流耦合、因此无需使用0.22uF 电容器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1、VCC 大约为0欧姆,VCC 的值是多少? 它是否可以与 IC 电源3V3相同?

    2、请参阅下图、I2CB 接口 不是共模电压、,它也会拉至 VCC,μ A、因此我仍然感到困惑、请为我澄清

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于图的这一部分、如果需要、这用于实现外部终端网络。 VCC 进入香蕉插头、允许您提供特定的终端电压、包括 IC 电源3.3V

    SCL/SDA 只是引脚名称、但是它们与 D0、D1、D2和 D3相同。 但是、如果您确实在 HDMI 应用中使用 SCL 和 SDA、并将它们连接到 HDMI 插座的 SCL 和 SDA 引脚、则需要通过2k 电阻器将 SCL 和 SDA 上拉至5V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉再次打扰你!

    关于 HDMI 应用中的 I2C 电压,I2CA 和 I2CB 来自 HDMI 输入 连接器, 并将上拉至 5V。 我认为与解码器连接的 DDC 端口也应该被上拉至5V、但是从引脚说明中可以看出它是公共端口、 公共端口额定电压低于3.6V。

    那么我是否可以将 DDC 端口拉至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642-Q1将支持5V 电压、数据表需要更新。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢!

    更新后、您能告诉我吗?

    提前感谢!